This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:IBIS 模型问题

Guru**** 2932960 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957765/tlk10232-ibis-model-question

器件型号:TLK10232

我在几年前的另一篇论坛文章中找到了 TLK10232的 IBIS-AMI 模型:

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/616544?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLK10031%20termination 

是否有人可以确认此模型在 LS 和 HS 差分接收器输入端包含集成端接电阻?  根据 HS 接收器的数据表说明、应该有一个具有弱中心抽头到端接电压的100 Ω 差分端接。 我在针对 RX 模型的.IBS 文件中没有看到端接电阻器。

但是、终端可能包含在 return loss s 参数文件中。 通过查看这些数据并将返回损耗和角度转换为等效阻抗、实际器件的输出非常接近50欧姆。  用户指南指示将其中一个回损块放置在 RX 块的输入端、因此这是合理的。 请确认是否正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已注意到请求。 我将在明天(美国太平洋时间星期五)之前提供反馈。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正式模型版本可通过 TLK10232 TI.com 产品页面下载。 请确保使用此版本。 您无需添加任何外部输入或输出终端组件作为仿真测试台的一部分。

    www.ti.com/.../sllm213

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好罗德里戈

    TLK10232网页上的模型不会为客户所需的任何差分信号接口建模。 它是用于其他引脚的简单 IBIS 模型、不包含所需的 AMI 文件。  

    是否有另一个更新的 IBIS-AMI 文件与我在其他论坛帖子中找到的文件类似?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道有其他型号可用。

    因此、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    是否有任何方法可以检查我最初的问题、即如何在我在另一篇文章中发现的 IBIS-AMI 模型中模拟内部接收终端? 或者、可能有人在 Hyperlynx 中遇到过我可以与之进行内部通话的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    遗憾的是、设计此产品的产品系列不再存在。 此产品是一种可持续性的传统产品。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师