各位专家,您好!
在我们的设计中,phy 时钟由25MHz 外部振荡器驱动。
在测试过程中,我们注意到一些奇怪的行为 ,
在探测 PHY 的 RX_CLK 输出时,我们探测了1.25Mhz 时钟,
在硬件初始化和正确复位之后、输出时钟已更改为预期的2.5\25MHz。
有没有人观察到这种 现象,或可以解释为什么会发生 这种现象?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家,您好!
在我们的设计中,phy 时钟由25MHz 外部振荡器驱动。
在测试过程中,我们注意到一些奇怪的行为 ,
在探测 PHY 的 RX_CLK 输出时,我们探测了1.25Mhz 时钟,
在硬件初始化和正确复位之后、输出时钟已更改为预期的2.5\25MHz。
有没有人观察到这种 现象,或可以解释为什么会发生 这种现象?
Cecilia Hi
自举如下(全部为1%):
RX_D3 -打开
RX_D2 -打开
RX_D1 - 2.49K 下拉
RX_d0 - 2.49K 上拉
RX_dv -打开
RX_ER - 6.19K PU 和1.96K PD
RX_CRS - 13K PU 和1.96K PD
PHY_LED_0 -开路。
VDDIO = 1.8V
该配置引脚还连接到 Xilinx Zynq 器件的 PS 部分-错误状态是在未定义 Zynq I/O 时(例如未完成配置)。
关于我的第二个问题-抱歉 -有拼写错误 -我指的是保留的 MAC 接口配置(数据表中的表:11-14)