This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV047A:输入引脚与放大器的上升/下降时间查询;EN 引脚

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959898/ds90lv047a-rise-fall-time-queries-for-input-pin-en-pin

器件型号:DS90LV047A

您好!

我是否可以参阅数据表第6.6节、了解输入引脚 D1至 D4的上升/下降时间规格? 如果我处理上升时间为10~11ns 的输入信号、该器件是否仍然适合该应用?

还有哪些可能导致 EN 使能引脚上升时间较长的情况? 从外部信号源到 EN 引脚的传播延迟是否是其中一个因素?

BR、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    数据表中的上升/下降时间规格仅适用于 LVDS 输出。 输入信号的上升/下降时间没有上限、因此您仍然可以将此器件用于您的应用。  

    EN 是输入、因此该引脚上的上升/下降取决于驱动它的任何因素。

    此致、

    I.K.