This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:关断模式和超低功耗状态(ULPS)的优缺点

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964796/sn65dsi83-what-is-the-pros-and-cons-of-shutdown-mode-and-ultra-low-power-state-ulps

器件型号:SN65DSI83

你(们)好

SN65DSI83 具有关断模式和 超低功耗状态(ULPS)支持。

IULPS (设备待机电流) 高于  IRST (关断电流)。

请告诉我 应该在哪种情况下使用 ULP。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takayuki-San、

    ULPS 仅将 DSI 通道置于低功耗状态、同时使器件的其余部分保持通电状态(因此仍可访问 I2C 寄存器)。

    关断(EN = 0)会将整个器件置于复位状态、因此 I2C 不可访问。 此外、从该状态退出后、必须再次遵循初始化序列。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的详细解释。

    我了解关断模式和 ULP 之间的差异。

    现在我有另一个问题。

      在 ULPS 状态下、LVDS 信号上输出什么?   (零值像素数据? 高的模仿度?)

    连接到 SN65DSI83的 LCD 上会显示什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takayuki、

    由于 PLL 将被解锁、LVDS 侧将不输出任何内容。 液晶屏上不显示任何内容、因此它将显示为黑色。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    我的所有问题都得到了解答。

    此致、