This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:USB3.0枚举问题

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/960070/tusb8044a-usb3-0-enumeration-issue

器件型号:TUSB8044A

你(们)好    

我 正在使用 TUSB8044A,我们  能够  成功 枚举 USB 2.0 端口 。 但    在的枚举过程中、我们面临着问题   

USB 3.0 端口。 请 告诉 我  以下内容   

1) 1) 如果 USB3.0可  配置 为 上行 和下行端口、两者都是?

2)您能 不能给 我一些  我可以参考的文件,我  也 想  理解

    如果两端 设备都支持(  上行和 下行),枚举将如何发生

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请更新  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    美国上周有假期,所以反应推迟了。

    TI 集线器不支持角色交换、因此集线器端口永久配置为上行或下行、无法修改。

    您是否看到 USB 3.0线路上有任何尝试连接-如 LFPS 轮询?

    此致、

    JMMN