This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E001:VCC 引脚用法

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959387/tpd2e001-vcc-pin-usage

器件型号:TPD2E001

大家好、

您能告诉我 VCC 不能通电时 IO 到 VCC 的泄漏电流吗?

根据数据表、IOpin 以 VCC 为基准。
当 VCC 没有电源并且向 IOpin 施加信号时、可以在 VCC 处看到电压。

是否有任何方法可以防止这种情况?
作为一个系统、即使没有 VCC、信号也会输入到 IO 引脚。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    感谢您的提问。 我们的团队目前正在度假、我们将于11月30日(星期一)为您提供最新信息。 感谢您的耐心等待。  

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    感谢您的耐心等待。

    如果您看一下数据表的第8.2.2节、就会发现 Vcc 引脚可通过两种不同的方式使用。 请参阅下面的屏幕截图。

    基本上、如果电源连接到 Vcc 引脚、它将充当一种偏置电压、并使 信号钳制到 Vcc + VF 的电源。 如果电源未连接到 Vcc 引脚、二极管将开始在大约10V 的电压下导通   

    在该器件上测量泄漏电流时、IO 电压从0V (GND)扫描到施加到 Vcc 引脚的电压(可能为5.5V)、最小和最大泄漏记录在数据表中。  

    现在、对于您的用例、Vcc 引脚上的电压是否正常、因为这是信号从 IO 引脚传输的路径(应为 Vio - VF)。 但是、如果 Vcc 引脚连接到电压低于 IO 引脚的电源、则电流可能会泄漏到电源中。 如果您想防止这种情况发生、我建议您选择这三个选项之一。  

    1. 如果您的系统可以处理10V 摆幅、请断开 Vcc 引脚。  
    2. 确保 Vcc DC 电压不会降至 IO DC 电压以下。
    3. 选择一个没有 Vcc 引脚的不同器件。 ( 本指南第23页 介绍了不使用 Vcc 引脚的优势)

    如果您需要对此进行进一步说明、请告诉我。 如果这解决了您的问题、请单击"已解决"按钮。

    此致、

    Matt Smith