This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982DMC:TPS65982DMC 应用手册

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982DMC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957098/tps65982dmc-tps65982dmc-application-note

器件型号:TPS65982DMC

您好、先生、

 我的客户将在其 TBT4项目中使用 TPS65982DMC、并且需要尽快构建固件。 您是否会帮助提供有关在 GUI 中设置/修改982DMC 和988 FW/bin 以进行自定义设置的应用手册? 感谢你的善意帮助。

此致、

程介南  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我是否可以知道此设计是由哪个英特尔 CRB 客户遵循的?  

    谢谢
    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajith、

     他们使用 Gorilla creek 平台。 我们已经有 GUI 6.3.1_RC7、并且已经将988和982DMC 代码组合在一起。 但是客户想要调整982DMC 设置中的设置、如0x30…… 是否有任何文档可供我们参考?

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    让我们在邮件主题中讨论详细信息时关闭此主题。  

    谢谢

    普拉吉斯