This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:器件参数

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956968/ds160pr410-device-parameter

器件型号:DS160PR410

大家好、

您能否帮助为客户提供以下参数以研究 PCIe 第4代转接驱动器? 谢谢你。

插入损耗?dB @8GHz

近端串扰?dB@8GHz

远端串扰?dB@8GHz

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    1)。 器件在8GHz 时具有不同的增益。 请注意数据表图1。

    2)。 近端和远端串扰通常为45dB。

    建议使用 DS160PR410 IBIS-AMI 模型进行系统建模和可行性研究。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    获取、感谢您的回复。

    此致、

    Mike