This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HV:为什么 CANH/CANL 的最终信号会产生值较低的信号?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/960236/tcan1042hv-why-final-signal-of-canh-canl-would-produce-signal-with-lower-value

器件型号:TCAN1042HV

大家好、

客户正在使用 TCAN1042HV、他们发现在每条消息的末尾、CAN 总线的信号将在最后一位较低、如下所示:

CANH/L 波形如下所示:

希望尽快得到您的回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、

    这很有趣、因为通常情况相反:CAN 帧末尾的位具有更大的振幅、因为多个器件同时向总线发送 ACK 位。  

    • 捕获这些波形时、总线上有多少个节点?
    • 这位于每个 CAN 帧的末尾?

    一般而言、电压差仍然足够高、控制器将通过 RXD 引脚正确解释。 但是、我们仍然需要了解这种情况的发生原因。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您的问题的回复如下所示:

    1.只有两个 CAN 设备连接到 CAN 总线,一个是电池组,另一个是通过 TCAN1042HV 连接到计算机;

    2、是的、这是每个 CAN 帧的末尾、可以看到如下所示:

    这是 ACK 位吗? 这种情况是否会导致通信问题?  

    希望尽快通过电子邮件获得回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此线程现在正在脱机处理、将关闭。

    此致、