This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:DS160PR410链路丢失或高数据速率工作问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966300/ds160pr410-ds160pr410-loss-link-or-high-data-rate-working-issue

器件型号:DS160PR410

大家好、

我的客户现在正在使用 DS160PR410、发现了一些 随机的低速 问题。

目前、我们有两 个假设:

    PCIe 复位 周期时、转接驱动器不处于复位状态。

2.转接驱动 器设置不 正确。

因此、我们需要检查1)是否可以让 转接驱动     器处于复位模式、直到 PCIe 复位释放。(目前、我们使用 SMBus 对主机写入转接驱动器)。

2)对于设置、 我们的过程 如下所示。(我们计划 将 CTLE 增益设置为索引14、将直流 增益设置为0dB、将 VOD 设置为0dB。  
1)按照图1 设置 CTLE 增益、数据表 的步骤与图2相同。 第3步需要禁用 EQ1旁路、然后用0x01MASK 写入0x04 0x00。 但我们没有使用禁用 EQ1旁路步骤。
地址:0x30 写入 0xff  值 0x01
0地址:0x30 写入 0xFC  值 0x08x30(选择 通道
地址: 0x30 写入 0x04  值 0x16  
地址:0x30 写入 0x04  值 0x16  
地址:0x30 写入 0x03  值 0x80   
地址:0x30 写入 0x03  值 0x86   
地址:0x30 写入 0x03  值 0x86  
地址:0x30 写入 0x03  值 0xB6  (__LW_AT__CTLE 增益  指数14
地址:0x30 写入 0x04  值 0x16   
地址:0x30 写入 0x04  值 0x16  (直流增益 0dB)
地址:0x30 写入 0x06  值 0XC0   
地址:0x30 写入 0x06  值 0XC0  (__LW_AT__VOD 增益 0dB  
图1:指数增益14
图2 步骤

图3 原理图

谢谢。