This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:将 TCA9517ADGKR 与多个从器件配合使用。

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966284/tca9517a-using-tca9517adgkr-with-multiple-slaves

器件型号:TCA9517A

您好!

  我们在设计中使用 TCA9517ADGKR。 我们需要将多个从器件连接到 TCA9517A 的 B 侧。 但是、根据数据表应用、一个 TCA9517A 只连接了一个从器件。  

我们能否像下图那样将多个从器件连接到一个 TCA9517A 的 B 侧、

提前感谢。

此致、

Sarath Babu G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些示例必然会得到简化。 您可以将任意数量的器件连接到任意一侧、最大负载为400pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarath、

    如果您需要对此进行进一步的解释、请告知我们。

    此致、