This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S014:正确的 ESD 电平

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959370/tpd4s014-correct-esd-level

器件型号:TPD4S014

您好!

产品页面和数据表指出、它适用于15kV 保护(D+、D-、VBUS、ID 引脚)-因此符合 IEC 61000-4-2 4级标准。

但是、数据表的第6.2节规定了 IEC 61000-4-2放电的电压限制降低10倍(+/-1500V、而不是之前提到的+/-15000V)。

这只是一个拼写错误、还是我缺少其他内容?

非常感谢

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    输入错误、我将与团队成员进行双重核实。

    BR、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    我与团队进行了核对、是的、这是错误的输入。

    BR、

    Ansel