This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HG-Q1:安全文档和 TI 分类?

Guru**** 2815665 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/960029/tcan1042hg-q1-safety-document-and-ti-classification

器件型号:TCAN1042HG-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1042H

团队、

我们之前在旧的 SafeTI 门户中将 TCAN1042H 列为 SafeTI 器件。

现在在新的安全门户中(使用新术语/分类)列出的 CAN 收发器为 TCAN4550-Q1ISO1042-Q1
https://www.ti.com/interface/can-lin-transceivers-sbcs/products.html#p3316=Functional%20Safety-Capable;Functional%20Safety%20Quality-Managed;Functional%20Safety-Compliant
但是、尽管我们在正交链接中发布了一些功能安全文档(SLLA502)、但 TCAN1042H 不会出现:
https://www.ti.com/product/TCAN1042-Q1?keyMatch=TCAN1042&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN#tech-docs

我们没有在新的安全分类列表中列出 TCAN1042H 的原因是什么?

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、

    TI 内部和 ISO 安全规范中有许多要求、必须满足这些要求才能声明为具有功能安全功能的器件。 TCAN1042H 具有一定的特性、因此对于与安全相关的应用而言更具吸引力、但我们通常不会仅讨论标准收发器的过程。 如果您需要更多信息、可以单击我的用户名并直接向我发送电子邮件。

    此致、