This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C550D:THRE 位和 TEMT 位

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C550D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959225/tl16c550d-thre-bit-and-temt-bit

器件型号:TL16C550D

大家好

如果我们问 TL16C550D、您会介意吗?


我们的客户想判断发送器 FIFO 是否为空、是否用于下一次发送。
在本例中、 哪   一个更好的 THRE 位或 TEMT 位?


相关的 数据表显示"位1:置位时,该位启用 thre 中断。 "
因此、为了尽可能快地传输数据、它们似乎更好地使用了 thre 中断。
我们的认可是否正确?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    我们的应用团队将尽快与您联系。 请耐心等待、因为这是本周美国假期。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该位表示您应该写入更多数据。 TEMT 表示最后一位实际上已经通过 Sout 引脚传输、这种情况发生得太晚、因为即使在前一个字节正在传输时、也可以写入新数据。

    2.是的、应该使用 thre 中断。 请参阅第34页"FIFO 中断模式操作"一节的最后一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    感谢您的帮助。

    Matsumoto-San、

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、