This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:TCAN 唤醒

Guru**** 2541710 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1146-Q1, TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959217/tcan1145-q1-tcan-wake

器件型号:TCAN1145-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1146-Q1

您公司的哪款芯片可与 TJA1145ATK/FD PINTOPIN;配合使用

TJA1145ATK/FD IC 描述如下::μ A

局部联网功能的专用实现已嵌入其中
TJA1145ATK/FD 型号(有关 CAN FD 的更多详细信息、请参阅第7.3.2节)。 这种情况
该‘称为“FD-passive”,能够在等待时忽略 CAN FD 帧
睡眠/待机模式下的有效唤醒帧。 这一部分附加功能
网络是同时支持 CAN FD 和标准 CAN 2.0的网络的理想选择
通信。 它允许不需要通信 CAN 的正常 CAN 控制器
FD 消息在 CAN FD 期间保持在部分网络睡眠/待机模式
在不产生总线错误的情况下进行通信
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我们的 TCAN1145-Q1和 TCAN1146-Q1具有此功能、以及 TCAN1146-Q1上的许多其他功能、包括看门狗和总线故障诊断。 这些器件还与 TJA1145器件引脚对引脚兼容。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、什么是 PINTOPIN NXP TJA1145ATK/FD?的完整模型并提供数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    确切的引脚对引脚器件是 DMT 封装中的 TCAN1145。 该系列器件计划在年底之前发布、所有信息均可在 TI.com 上获取。

    如果单击我的用户名、您将找到我的电子邮件、您可以在发布前直接联系我获取数据表(如有必要)。

    此致、