This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCI2050B:PCI2050BZHK 与 PCI2050BZWT

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: PCI2050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965993/pci2050b-pci2050bzhk-vs-pci2050bzwt

器件型号:PCI2050B

尊敬的技术支持团队:

PCI2050BZHK 和 PCI2050BZWT 是相同的引脚配置吗?

这些引脚间距和尺寸相同,但引脚数很小。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD

    请参阅表2-3和2-5、GHK 和 ZHK 具有相同的引脚配置。 没有可用于 PCI2050B 的 ZWT 封装。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好、David

    感谢你的答复。

    我看到这个用于 ZWT (重新设计的版本)的 e2e 和 pdf。

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/963685

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD

    两种封装之间的引脚分配仍然相同。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    PCI2050BZWT 的封装意味着 ZWT0257A?

    此 pdf 仅包含 ZWT0209A。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD

    我确认我们将发布采用 ZWT257封装的 PCI2050B。

    谢谢

    David