This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:Ds250df810差分接线阻抗

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965879/ds250df810-ds250df810-differential-wiring-impedance

器件型号:DS250DF810

DS250df810用于25gbps 信号。

ds250df810差分接线的建议阻抗是多少?

如果 RX 和 TX、差分接线阻抗为95 Ω+/- 10%、是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    25Gbps 时、建议使用100 Ω+/-10%。 然而、95 Ω+/-10%远低于所需的阻抗、这将影响回波损耗、从而影响信号完整性。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着芯片内的阻抗为100 Ω?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、反向端接为100 Ω。

    此致、Nasser