This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:ALP 将954识别为929

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959745/ds90ub954-q1-alp-recognize-the-954-as-929

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

大家好、团队、

我们的客户将使用935-954、他们希望使用模拟 Launchpad (ALP)软件执行裕度分析程序(MAP)。

客户已经构建了自己的定制板、因此他们  通过 USB2ANY 连接器将 PC 与954的 I2C SCL/SDA 引脚相连。

但是、软件会以某种方式将其识别为 DS90UH925-Q1。 它们不会在板中使用925。 您能告诉我如何解决这个问题吗?

他们也无法在工具中找到裕度分析选项卡。 下图来自用户指南。 您能告诉我如何显示"利润分析"选项卡吗?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuta、

    1) 1)单击 USB2ANY/Aardvark Setup、将打开一个新窗口。
    2) 2)在左侧框中选择现有设备、然后单击删除。
    3) 3)在“Select a Daughter Board”(选择子板)下搜索所需的器件配置文件(在本例中为 DS90UB954),然后单击“Add”(添加),然后单击“OK”(确定)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh、

    感谢您的回答。 客户的 GUI 可以正确识别954。

    但他们面临着其他问题。 链接状态和通过状态为"否"、如下所示。 这是否意味着 I2C 通信失败? 您能告诉我如何解决这个问题吗?

    目前、它们仅连接  

    954的 I2C SCL 的引脚9

    I2C SDA 954的引脚10。

    连接方法是否正确? 是否应该连接任何其他引脚?

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuta、

    您能从整个窗口发布屏幕截图吗?

    另外,什么 SER 与 DES 连接? 两个器件上的时钟模式和模式引脚设置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh、

    我刚刚从客户那里听到他们自己解决了这个问题。 他们认为他们的加电顺序或某件事情是错误的。

    让我结束这个问题。

    谢谢、

    Yuta Kurimoto