This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06-Q1:TPD4E05U06QDQARQ1了解直通 PCB 布线

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/966072/tpd4e05u06-q1-tpd4e05u06qdqarq1-understanding-flow-through-pcb-routing

器件型号:TPD4E05U06-Q1

大家好、我的同事正在尝试了解在直通配置中使用 TPD4E05U06QDQARQ1时如何完成 PCB 布线。 我们查看了图13、但有不同的意见。 是否正确地说 NC 引脚未在内部连接?

我们可以通过以下方式了解相关内容:

有人说直通意味着信号流过器件、这是否在该器件中发生? 信号是否流经器件?

有些人认为 A 中的布局正确、而另一些人认为 B 正确。

能不能帮我弄清楚。

谢谢你

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    NC 引脚未在内部连接、因此选择 A 是正确的。 以下是数据表的屏幕截图、其中显示了如何在 PCB 上正确布线该器件。

    请告诉我这是否能解答您的问题。 如果是、请单击"已解决"按钮。

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。