This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:DS110DF111是否符合有关输入/输出差分幅值的 SFP 规格?

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965638/ds110df111-does-ds110df111-meet-sfp-specification-about-input-output-differential-amplitude

器件型号:DS110DF111

大家好、

数据表显示了以下内容。  



另一方面、我发现 SFP 规格如下所示。
RD-/+(差动接收器输出):370mV~2000mV
TD-/+(差分发送器输入):500mV~2400mV

 DS110DF111的 CML RX 输入和 CML TX 输出的差分电压似乎  无法覆盖 SFP 规格范围。
是否可以直接连接到 SFP?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    DS110DF111符合 SFF-8431规范。 此规范符合10G 和1.25Gbps 工作速率。 如 SFF-8431规范中所述、对于现代10Gbps 接收器而言、INF/8074i 2000mV 输入差分并不实用。 此外、为了获得最佳 EMI 性能、INF-8074i 规范建议的差分电压范围为500-1200mV。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您的支持。

    >如 SFF-8431规范中所述,对于现代10Gbps 接收器而言,INF-8074i 2000mV 输入差动并不实用。
    我知道 SFP 模块接收器输出的2000mV (最大值)并不实用。
    对于370mV (最小值)的 SFP 模块接收器输出、您认为什么?
    DS110DF111似乎不支持它。



    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita-San、

    是的、基于它的外观的数据表。  

    您能否给我发送电子邮件并提供有关此客户应用程序的更多信息。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您的回复。
    我稍后会将应用信息发送给您。

    此致、
    雅丽塔