This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:电缆长度

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965621/tdp158-the-cable-length

器件型号:TDP158

您好、Sirs、

我是否可以知道 TDP158可以连接的 HDMI 和 DP++的电缆长度? 有什么建议吗?

我的客户需要4K2K/60Hz 和 1920*1080p/60Hz 的分辨率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据电缆的插入损耗、您可以使用第9.2.3节作为参考、其中显示 DP158可以补偿20英寸4mil 的布线。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    谢谢、这些信息对我很有帮助。