This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:电缆长度

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965623/sn65dp141-cable-length

器件型号:SN65DP141
主题中讨论的其他器件:TDP158

您好、Sirs、

我是否知道 TDP158可以连接的 DP 电缆长度? 有什么建议吗?

我的客户需要4K2K/60Hz 和 1920*1080p/60Hz 的分辨率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP141 RX 均衡器的最大交流增益补偿为15dB、您可以使用该数字来确定最大电缆长度。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    谢谢、这些信息对我很有帮助。