This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:SDAB 低电平输出电压

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, TCA9509, PCA9306, TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962263/tca9617a-sdab-low-level-output-voltage

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件:TCA9803TCA9509PCA9306TCA9406

大家好、

对于 TCA9617ADGKR、SDAB 的低电平输出电压为0.48-0.58、这对于应用而言过高。

我们是否有类似的 I2C 缓冲器、但 低电平输出电压较低?


谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9803可能起作用。 需要哪些电压和速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    TCA9803在 SDAB 上集成了内部电流源、这是不可接受的。

    我们是否具有类似的低输出电压但没有内部电流源器件?  电压为3.3V 和400kHz

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9509在 A 侧具有电流源。

    在没有电流源的情况下、I²C μ V 缓冲器必须使用电压偏移、这意味着更高的输出电压。

    像 PCA9306或 TCA9406这样的电平转换器不会缓冲信号。