This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:UFP、CC1和 CC2上的电压电平是多少?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961262/hd3ss3220-ufp-what-voltage-level-on-cc1-and-cc2

器件型号:HD3SS3220

您好!

我正在尝试调试一个看起来不起作用的设计。

当电缆在两个方向上插入时、我应该在 CC1和 CC2上看到什么电压电平? 我构建了两个板、两个板的工作方式不同。

该设计是自供电的、因此不会从 VBUS 获取任何电源。 我在(某处)读取到 USB 规范中 VBUS 线路的电容留限最小、因此我在设计中添加了2个22uF 电容。 这意味着移除电缆时、VBUS 上的电压下降非常缓慢。 目前、我安装了一个与其中一个22uF 电容器并联的10k 电阻器。 如果器件不从上游器件获取电源、建议对 VBUS 上的电容使用什么?

谢谢、

Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经附上了原理图、如果有人可以查看吗?

    e2e.ti.com/.../Type-C-To-Ethernet-1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的设计是 UPF (端口为低电平)

    对于 CC 电压、连接的侧将从低电平变为高电平、另一侧将保持低电平。 但实际的高电压取决于电流模式、请查看数据表第6页的 CC 电压。

    对于 Vbus 电压、DFP 需要150uf 等大电容、但 UFP 不需要大电容。

    对于原理图、降低电源电容值并在 ENMUX 引脚上向 VDD33添加电容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢你的答复。

    在我的其中一个电路板上、CC1为~0.4V、CC2 0V、电缆以某种方式向上插入、而电缆以另一种方式向上插入 CC1为0V、CC2为~5V。 什么原因可能会导致这种情况?  

    您建议降低哪一个上限值? VBus 上的那个? 您会推荐什么?

    ENMUX 上的电容器有什么作用? 我在任何文档中都没有看到它。 它应该有什么价值?

    谢谢、

    Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么类型的电缆? 从 Type-C 到 Type-C?

    VDD5的 C15 和 Vbus 的 C44 C49都需要降低。

    ENMUX 需要在 VDD5和 VCC33稳定之前保持高电平,您可以从2.2uf 开始。 使用 VDD5、VCC33和 ENMUX 生成波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    USB Type-C 至 Type-A

    您能告诉我为什么 C15需要降低? 您有价值吗?您能告诉我如何进行测试吗? 这是电源定序吗?

    是否有任何建议的 VBus 值?

    我已将 ENMUX 直接接地、因此我认为电容不会有帮助? 我是否需要更改使能电路? 是否有规格?

    谢谢、

    Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是在谈论 EN_MUX 还是 EN_CC?

    建议使用什么电路来连接它们?

    谢谢、

    Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您是否有更多反馈以帮助我们?

    谢谢、

    Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Type-C 转电缆、A5通过56k 上拉电阻连接到5V。 B 悬空、这就是您在一侧获得5V 电压的原因。

    对于 EN_MUX、有一个弱上拉电阻、但如果电源斜升太慢、可能还不够。  

    那么、除了 cc 电压问题、还有任何功能问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回复。 您是否在上次答复之前尝试附加图片或其他内容、我看不到、它显示为错误。

    数据表的第18页显示了在电源轨稳定之前保持启用 ENn_CC 引脚的要求、这也是 ENn_MUX 的要求吗?

    如果使能引脚上没有发生这种延迟、会发生什么情况? 芯片是否无法工作或是否损坏?

    您是否有用于控制使能引脚的建议电路?

    在电源轨出现后、使能引脚能否连接在一起并保持高电平几秒钟?

    如果3V3电源轨在无法满足5V 电源轨之前关闭的要求、是否会损坏芯片? 是否有相关时序要求的图纸?

    我在上拉 DIR 引脚时看到了相互冲突的建议。 是否应将其上拉至3V3或5V? 如果不在设计中使用、是否可以省略上拉电阻器?

    谢谢、

    Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、所附图片是连接到电缆的 Type-C。

    EN_MUX 和 EN_CC 都需要复位为高电平、您可以共同控制几毫秒。

    DIR 应上拉至3.3V

    如果3.3V 打开且5V 关闭、则可能会损坏器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我今天更深入地探讨了这一点。

    由于两个引脚的电压电平阈值、我不认为 ENn_MUX 和 ENn_CC 可以连接在一起、+3V3不会在复位时保持 ENn_CC、ENn_MUX 的最大电压为 VCC33+0.3V (=3.6V)。 请确认。

    如果我可以确保3V3在5V 之后至少2ms 出现、我可以简单地将两个复位引脚连接到 GND 吗? 如图7.2所示

    我想改变设计、使其通过总线为 HD3SS3220供电并通过 VBus 为其供电、并在5V 电压轨稳定后将一个3V3稳压器连接到 VBus 并启用。 这似乎是一个更好的选择吗?

    谢谢、

    Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、ENn_CC 为5V。

    总线供电设计看起来是一个不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    如果我通过 VBus 为电路供电、是否有用于驱动使能引脚的推荐电路?

    如何确保 VBus 永远不会超过5V、这是如何控制的?

    谢谢、

    Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 Vbus 开关来控制5V 电压。

    对于使能引脚、建议将电容从 VDD 连接到引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、如果我要设计 UFP、会使用什么来告诉 DFP 我只需要5V 电压、而不需要任何其他更高的电压?

    如果将 ENABLE 引脚连接到 GND、则连接到 VDD 的电容将会怎样?

    谢谢、

    Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、它更倾向于为 HD3SS3220使用单独的电源、Vbus 仅用于 Vbus_det 引脚。 VBUS_DET 引脚可以处理5-20V 电压。

    EN 引脚上的电容 、以便在上电期间保持高电平几毫秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 USB Type C 设计中、哪一端决定/设置/请求更高的 VBus 电压?

    谢谢、

    Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 USB-C 电力输送中 ,接收端口向电源发送请求并根据需要调整 VBUS 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    因为这是 UFP、所以这是接收器。

    HD3SS3220中的 CC 控制器是否在 HD3SS3220之后向源设备或 USB 设备请求?

    谢谢、

    Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您没有使用 PD 控制器,因此您无需担心高 Vbus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、请求更高 VBus 电压的是 PD 控制器吗?

    G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅对于电力输送、它可能需要20V、否则仅需要5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么我的 UFP 中没有 PD 控制器。

    如果有人将 DFP 插入其中、但其具有能够提供20V 电压的 PD 控制器、该怎么办?

    如何确保在 UFP 上仅获得5V 电压?

    谢谢、

    G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它应首先发送5V、直到两个 PD 控制器通信需要100W。 由于 UFP 侧没有 PD、因此它永远不会获得100W 的功率
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了、谢谢。

    G