This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6525:原理图审阅、包括不使用引脚的情况

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957922/lmh6525-schematic-review-including-non-use-pin-condition

器件型号:LMH6525

请仔细查看随附的原理图?
如果您有任何违规行为或建议、请告知我。

e2e.ti.com/.../GMLC_5F00_LD_6854BA8FDE56EF8DF3565F00_20201119.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshimura-San、  

      客户看起来希望实现大约400mA 的总输出电流。 对于引脚9 (I2通道2电流设置)、数据表指出最大输出电流为300mA。 似乎他们期望407mA 的通道电流、这是不可能的。 我综合计算了读取通道和通道2的总输出电流为309mA。 如果客户需要309mA 以上的电流、我建议降低红外电阻或使用通道 I3和 I4。 客户也没有显示这些引脚(I3和 I4、它们是引脚10和11)、是否能够提供到这些引脚的连接?

      对于振荡器频率连接(引脚12-15)、数据表规定应使用接地的外部电阻器来设置此值。 如果他们需要最小数量的频率/振幅、我建议对地放置一个非常高的电阻。 根据您提供的 PDF、使能引脚(ENOSC 和 ENOSCB)设置为启用、因此将使用振荡器。  如果他们想要使用此功能、我建议检查数据表第11页和第12页末尾、并根据他们所需的振幅和频率进行设置。  

     最后、我对 SELB 设置为低电平时客户为什么启用通道 B 引脚有疑问。 这只会增加电源/静态电流。 也根据表2中突出显示的行、pdf 中的 Iout 控件。 它们需要禁用 EN3和 EN4、但在原理图中它们被设置为高电平。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sima、

    感谢您的宝贵意见和快速响应。

    以下是根据您的建议更新的原理图。  也请查看 DS90C031BTM 连接?

    e2e.ti.com/.../GMLC_5F00_Laser-Diode-Driver_6854BA8FDE56EF8D5F00_20201124.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Yoshimura-San、  

     感谢您提供更新的原理图。 连接看起来不错、但我相信客户的 EN4和 EN4B 电压源/GND 发生翻转。 我在下面附加了一张图片、并提供了有关如何禁用第4个通道的说明。 我在数据表的第9页找到了 LMH6525的方框图。 如果您对此有疑问、请告诉我。 对于 DS90C031BTM 连接、数据表中的规格看起来是在100的电阻负载下测试的、在本例中、与 LMH6525的方框图相符。 要启用这些通道、每个通道(2和3)的 DOUT+需要大于 DOUT-。

    谢谢、

    Sima