This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:VBUS 始终开启的传统模式

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959210/tps65982-legacy-mode-with-vbus-always-on

器件型号:TPS65982

您好!

 TPS65982固件是否有启用 VBUS 开关和禁用 CCX 协商的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    没有适用于该应用的参考设计。 但是、如果您希望 PD 控制器用作传统器件、则可以在0x29控制配置寄存器中禁用 USB PD。

    您是否因为不想使用 CC 引脚而只寻找没有 PD 功能的 Type-C 控制器?  

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    这是为了帮助调试/排除 USB 3.1主机原型问题。 如果我可以启用 VBUS   

    我想您之前在消息中提到的是 PD 模式=传统 USB 主机/源。 在哪里可以找到此器件的完整寄存器描述? 我在数据表中找不到任何对"传统 USB 主机"或0x29的引用...

    谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    是的、您可以参考TPS65982技术参考手册、了解寄存器说明的完整详细信息、以帮助进行调试。

    谢谢、

    哈里