This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3222E:TRS3222E VS MAX3222E

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3222E, TRS3222E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965107/trs3222e-trs3222e-vs-max3222e

器件型号:TRS3222E
主题中讨论的其他器件:MAX3222E

大家好、

 TRS3222E 和 MAX3222E 有何区别?

我比较 DS、它们看起来完全一样。  

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的 TRS3222E 是 Maxim MAX‍3222E 的克隆、但 Maxim 的 RS-232芯片非常广泛且有影响力、因此有必要以 MAX 的名义使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    明白了。 感谢你的帮助。