This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD30-EP:图7。 驱动器高电平输出电流与高电平输出电压间的关系

Guru**** 2760705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959559/sn65hvd30-ep-figure-7-driver-high-level-output-current-vs-high-level-output-voltage

器件型号:SN65HVD30-EP

图7. 驱动器高电平输出电流与高电平输出电压间的关系似乎不正确。 比例似乎降低了10倍。 根据表7.6、2.4V 时的 VOH 为-8mA、图7显示在列表中-0.08A 或-80mA。 请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    感谢您将此内容引入 E2E。 图7是驱动器高电平电流的波形图、因此下限实际上为-60mA。 话虽如此、表中的这个数字表示稳态电流在电压处于高电平状态时的电流。 该图显示了电压输出上升或下降时的瞬态电流消耗。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、