This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232:关于热插拔保护。

Guru**** 2845830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965914/max232-about-the-protection-of-hot-swap

器件型号:MAX232

大家好、

我想知道热插拔保护。

如果我们希望保护输入和输出、您会推荐什么器件?
我认为它需要过压和过流。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    我认为您的意思更像是热插拔。 输入与5kOhm 下拉电阻器集成、可 与 热插拔配合使用。 对于输出引脚、您可以添加一些电阻器(如100Ohm)来限制电流。 还有一些工程师 提到、使用串联电阻器和 大去耦电容器限制 Vcc 电流 会以某种方式 解决过热问题。

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢你的答复。

    您对 TVS 二极管过压的看法如何?

    此致。
    Kengo。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    TVS 二极管将通过将其钳制到特定的电压电平并将电源分流到接地端来处理快速电压尖峰、从而保护引脚。 这是您的想法吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢你的答复。

    是的。
    您建议如何连接 TVS 二极管?
    可以使用哪种类型的 TVS 二极管(TI 器件)?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    如果您希望这些引脚上出现快速高压瞬变、则连接二极管以钳制输入和输出引脚上的电压是一种不错的做法。 您需要选择的二极管类型将基于该引脚的工作额定电压和绝对最大额定电压。 钳位电压和击穿电压是选择 TVS 二极管时需要检查的重要参数。

    本文 详细介绍了 TVS 二极管的工作原理以及选择它们时需要检查的重要参数。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、