This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:TCA9539的输出引脚在上电期间呈现高电平。

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965869/tca9539-q1-the-output-pin-of-tca9539-appears-high-level-during-power-on

器件型号:TCA9539-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA9539

我将 TCA9539的引脚配置为输出。

我发现、当芯片上电时、所有输出引脚在短时间内都将具有高电平。

原因是什么? 它是否会干扰外部负载?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我怀疑这是因为您在配置输出寄存器之前先配置配置寄存器。 您应该能够通过先将输出寄存器配置为其所需状态、然后设置配置寄存器来解决此问题。

    如果您有进一步的问题、或者在软件中进行双重检查/更改后仍无法解决问题、请告诉我。

    谢谢、

    -Bobby