This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:以太网 SPE 主机接口

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959472/dp83td510e-ethernet-spe-host-interface

器件型号:DP83TD510E

大家好、

我的客户正在为主机接口寻找符合以下标准的解决方案。

您能推荐合适的解决方案吗?

RS485

以太网 SPE

EtherCAT

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加问题:

    是否有简单的方法可以将 SPE 集线器或开关部署到测量模块中、还是始终通过外部开关来实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我不清楚您对主机接口的意义... 如果您参考的是 MCU、则适用于 EtherCAT 的 SPE 和标准 PHY 都提供了 MII/RMII 来连接 MCU。

    SPE PHY 提供标准 MAC 接口、可连接到任何提供 MAC I/f 的主机

    此致、
    GET