This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:VCC 轨上的 TIDA-010026、L2

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010026, THVD1450
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959465/thvd1450-tida-010026-l2-on-vcc-rail

器件型号:THVD1450
主题中讨论的其他器件:TIDA-010026

您好!

我的客户对适用于 EnDat2.2绝对编码器的强大接口参考设计 TIDA-010026有疑问。
此设计使用 THVD1450、其 VCC 轨上有 L2。 此 L2的用途是什么?

  

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBA、

    在大多数情况下、电源轨上的电感器用于滤除外部电源的高频噪声。 由于这是一个辅助电源轨、可能会引入来自其他环境的噪声、因此 L2用于滤除电容器和电源引脚。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    此参考设计的 BOM 文件(在产品页面的设计文件中提供)列出了所使用的每个组件的信息。 在本文档中、L2被列为铁氧体磁珠。 这些无源组件可滤除高频噪声、并可用于电源轨以降低注入电源轨(或来自电源轨)的噪声。 由于 RS-485收发器定期切换模拟信号轨、因此从 Vcc 拉出电流、铁氧体磁珠和去耦电容器等高频滤波器方法有助于降低可能到达(或来自)其他器件电源引脚的任何噪声。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott