This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:TPS25810能否支持 USB3.0 Gen2x2?

Guru**** 2417890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965314/tps25810-can-tps25810-support-the-usb3-0-gen2x2

器件型号:TPS25810

大家好、

我的客户希望使用 USB 来提供20G 传输速度(USB3.2 Gen2x2)。 请帮助回答以下问题吗?

TPS25810是否可以支持 USB3.2 Gen2x2? 如果不是、您建议使用哪种器件?

2.在这种情况下、我们是否有合适的转接驱动器?

非常感谢!

此致  

Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、

    我正在与团队就此进行签入、并将很快返回给您。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    您是否希望使用 TPS25810控制转接驱动器?

    谢谢、

    Emma