This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:布线长度

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957463/sn65dp141-trace-length

器件型号:SN65DP141

 你(们)好  

有疑问
SN65DP141RLJT 和 TDP158RSBT 的输出端子的最长布线长度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    DP141是一款线性转接驱动器、因此您需要使输出布线长度尽可能短(~2in)。

    DP158是一款具有预加重和 VSWING 控制功能的转接驱动器、因此只要输出满足 HDMI 合规性要求、您就可以驱动更长的输出布线长度。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的支持

    您能否帮助检查下面的 DP141和 DP158原理图以及是否需要调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 DP141上、

    • 您是交流耦合输出吗?
    • I2C 接口上的上拉电阻?

    在 DP158上、

    • 您是交流耦合输入吗?
    • SDA_SNK/SCL_SNK 上的2K 上拉
    • OE 引脚上为0.22uF?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的支持

    在 DP141上、
    •您是交流耦合输出吗? 是的、DP141的输出将在通过多路复用器后进入 DisplayPort 连接器进行输出

    在 DP158上、
    •您是交流耦合输入吗? 是的、DP158输入端接收到的信号是交流耦合输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯

    那么、我看不到原理图有任何其他问题。

    谢谢

    David