This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在2至3GHz 频率下运行的不平衡至平衡驱动器

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DS30BA101, DS30EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965714/unbalanced-to-balanced-driver-operating-at-2-to-3ghz

主题中讨论的其他器件:DS30BA101DS30EA101

大家好、

客户正在寻找一款不平衡到平衡的驱动器、以双绞线电缆替代低噪声同轴电缆。 工作频率 介于2至3GHz 之间。 它们将在电缆组件的连接器中对器件进行模具化。 这些器件将用于视频和超声波应用。 您能不能为这些应用推荐一些器件。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    请考虑 DS30BA101和 DS30EA101器件。 您可以在 TI.com 上找到这两个器件。

    此致、、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您推荐这些器件。

    此致、

    Danilo