This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:使用 TUSB1210-Q1和 Zynq 7045时出现通信问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964637/tusb1210-communication-issue-using-tusb1210-q1-and-zynq-7045

器件型号:TUSB1210

尊敬的 TI 团队:

我们需要您的帮助、以检查我们的客户对使用 TUSB1210-Q1和 Zynq 7045时出现的通信问题的担忧。

它们在背板卡上使用 TUSB1210-Q1 USB PHY、允许 Zynq 7045与实验性神经形态摄像头进行通信。

它们仅连接一个 USB 闪存驱动器。

使用 TUSB1210-Q1时、它们无法看到任何 USB 器件或与之通信。 但是、在其调试板上、它们使用的 Microchip USB3318C-CP-TR 器件具有完全相同的连接和设置、没有问题。

为了进行通信、需要设置器件是否有任何特殊要求?

所附为原理图的图像。

e2e.ti.com/.../USB_5F00_Backplane_5F00_Connection.pdf

提前感谢您。

 

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在查看原理图、并将很快提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 OTG、ID 应连接到 USB 连接器