This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C550D:带 CPU 的 DMA (直接存储器存取)

Guru**** 2931620 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C550D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959211/tl16c550d-dma-direct-memory-access-with-cpu

器件型号:TL16C550D

大家好

如果我们问 TL16C550D、您会介意吗?

是否可以 将 DMA (直接存储器存取)与 CPU 配合使用?
数据表显示了描述"DMA"字。
如果您有使用 DMA 功能的 CPU 连接图、您能与我们分享吗?


此致、

大田松本


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些信号用于与 National Semiconductor 的 NS16550A 兼容、并且仅当您的硬件 DMA 控制器与该特定协议兼容时才有效。 具体而言、DMA 控制器负责生成对 FIFO 的读取或写入请求。

    我怀疑今天销售的任何 CPU 都有这样的 DMA 控制器。 实际上、TXRDY/RXRDY 引脚仅用作单独的中断信号。