This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV012A:DS90LV012A

Guru**** 2510385 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV012A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963704/ds90lv012a-ds90lv012a

器件型号:DS90LV012A

您好!

我打算在 新设计中使用此开关 DS90LV012A、我的信号类型是 CML、此开关可以接受 LVDS 或其他类型、但不能接受 CML

您是否对正确的端接有任何建议?由于端接是双向的、我应该将端接添加到两侧? 因为在我的设计中、甚至端口 A 也是 CML。  

提前感谢、

Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    DS90LV012A 不是开关、而是用于点对点通信的单向 LVDS 接收器。 对于双向通信、您需要使用无源开关 :https://www.ti.com/switches-multiplexers/analogue/overview.html 

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、很抱歉提到了错误的 PN、我使用的交换机是 HD3SS3411IRWA。

    我的信号类型是 CML、此开关可以接受 LVDS 或其他类型、但不能接受 CML

    您是否对正确的端接有任何建议?由于端接是双向的、我应该将端接添加到两侧? 因为在我的设计中、甚至端口 A 也是 CML。  

    提前感谢、

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要共模电压小于2V、它就适用于 CML 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否需要偏置或特定终端?

    我有客户的意见,要针对 1.0V VCM,使用阻抗大于线路特性阻抗的电阻器偏置网络,您对此备注是否有更多详细信息或建议?

    谢谢、

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 CML 位于多路复用器的两侧、则无需额外的 Biase 来进行端接、其阻抗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它的100欧姆差分  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是理想 阻抗、

    如果它们的目标是1V CM,则每个信号的上拉端接电阻为50欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈,还有一条评论,我的客户是否有任何理由提出这条评论?

    "对于该重新偏置、我建议使用阻抗大于>线路特性阻抗的电阻器偏置网络以1.0V VCM 为目标。"

    您建议的 R 值为=布线阻抗、而他要求更大的值、对此评论有何想法?

    谢谢、

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们需要 Biase、 CML 应为50欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,在本例中,只有一个50欧姆的上拉电阻器达到3.3V?

    还是从两侧或仅从一侧?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您之前提到过1V、而不是3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以它应该只有50欧姆到1V 的上拉电阻?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的