This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT100:热性能信息

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964688/sn65lvdt100-thermal-information

器件型号:SN65LVDT100

团队、

对于 SN65LVDT100DGK:

  1. 结温额定值是多少(最大和/或工作)?
  2. 结至外壳和/或结至电路板热阻是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    我已向我们的建模团队提交了有关此方面的热模型请求。 请最多允许2周(可能由于即将到来的假期而更长)完成此申请。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I.K.

    谢谢你。 客户需要先做一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    最大结温额定值为~122 C

    2.  

    ΘJC Ω(顶部)= 69.9C/W

    ΘJB = 96.2 C/W

    此致、

    I.K.