This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:双 LVDS 链路初始化。

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84, SN65DSI85, SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965520/sn65dsi84-dual-lvds-link-initialization

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: SN65DSI85SN65DSI83

您好!

SN65DSI84芯片将 DSI 转换为双链路 LVDS、这是否意味着它可以支持驱动器2 LVDS 面板? CHA 有两组 I2C 寄存器、CHB 是否意味着如果我们连接两个 LCD 面板、我们需要分别配置它们?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagan、

    DSI84旨在通过双链路 LVDS 接口连接到一个 LCD 面板。 您可以使用单链路 LVDS 接口连接到两个 LCD 面板、但进入面板的数据不会相互独立。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    好的。 但数据表中描述的链路与通道间的关系是什么?

    LVDS_LINK_CFG:

    0–启用 LVDS 通道 A 和通道 B 输出
    当 CSR 0x10.6:5 =“00”或‘01”时,LVDS 采用双链路配置
    当 CSR 0x10.6:5=‘10’时,LVDS 采用两个单链路配置
    1–LVDS 单链路配置;通道 A 输出启用、通道
    B 输出被禁用(缺省值)

    您是否在上面提到 CSR 0x10.6:5关于连接单链路与双链路配置?

    通道 A、B 是指2个通道、但 DSI84是单通道转双链路 LVDS、为什么此处有2个通道连接?

    Jagan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagan、

    必须是 SN65DSI85数据表的左侧拼写错误。  两个单链路配置仅适用于具有两个 DSI 通道和两个 LVDS 通道的 SN65DSI85。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我可以在 DSI84中看到通道 A 和通道 B 的寄存器组、您的意思是在数据表中添加通道 B 是错字? 如果您已经有更新的版本、可以将其链接到我吗?

    Jagan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagan、

    请查看数据表中的方框图。 SN65DSI84具有一个 DSI 通道和两个 LVDS 通道。 如果您仍感到困惑、请参阅此视频 :https://training.ti.com/introduction-sn65dsi83-sn65dsi84-and-sn65dsi85-dsi-lvds-bridges 和此常见问题解答 :https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/918890 

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    不确定您是否理解我要问的问题。 让我详细阐述一下。

    DSI84是单通道 DSI 转双链路 LVDS (非通道)、希望可以吗?

    功能方框图显示了 LVDS 端的通道 A_Y*和通道 B_Y*。 那么、通道是什么意思?

    3.双链路 LVDS 意味着连接双 LVDS 面板,不是吗?

    4、假设我想连接单个 LVDS 面板(表示单链路)、如何配置 LVDS 通道? 意味着我需要配置哪个 LVDS 通道? 通道 A 或 B 取决于设计还是在某个位置指定?

    5、假设我想连接双 LVDS pnales (意思是双链路)、如何配置 LVDS 通道? 意味着我需要同时配置通道 A 和通道 B 吗?

    Jagan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagan、

    1."通道"和"链接"是同义词。 您还可以说 DSI84是单通道 DSI 转双通道 LVDS。  

    2.见上文。

    它只是意味着有两组数据通道对不同的时钟进行采样。

    4.您只能使用通道 A。或者、您只能使用 SN65DSI83、因为它只有1个 LVDS 通道。

    5.是的。

    此致、

    I.K.