主题中讨论的其他器件: SN65DSI85、 SN65DSI83
您好!
SN65DSI84芯片将 DSI 转换为双链路 LVDS、这是否意味着它可以支持驱动器2 LVDS 面板? CHA 有两组 I2C 寄存器、CHB 是否意味着如果我们连接两个 LCD 面板、我们需要分别配置它们?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
好的。 但数据表中描述的链路与通道间的关系是什么?
LVDS_LINK_CFG:
0–启用 LVDS 通道 A 和通道 B 输出
当 CSR 0x10.6:5 =“00”或‘01”时,LVDS 采用双链路配置
当 CSR 0x10.6:5=‘10’时,LVDS 采用两个单链路配置
1–LVDS 单链路配置;通道 A 输出启用、通道
B 输出被禁用(缺省值)
您是否在上面提到 CSR 0x10.6:5关于连接单链路与双链路配置?
通道 A、B 是指2个通道、但 DSI84是单通道转双链路 LVDS、为什么此处有2个通道连接?
Jagan。
您好、Jagan、
请查看数据表中的方框图。 SN65DSI84具有一个 DSI 通道和两个 LVDS 通道。 如果您仍感到困惑、请参阅此视频 :https://training.ti.com/introduction-sn65dsi83-sn65dsi84-and-sn65dsi85-dsi-lvds-bridges 和此常见问题解答 :https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/918890
此致、
I.K.
你(们)好
不确定您是否理解我要问的问题。 让我详细阐述一下。
DSI84是单通道 DSI 转双链路 LVDS (非通道)、希望可以吗?
功能方框图显示了 LVDS 端的通道 A_Y*和通道 B_Y*。 那么、通道是什么意思?
3.双链路 LVDS 意味着连接双 LVDS 面板,不是吗?
4、假设我想连接单个 LVDS 面板(表示单链路)、如何配置 LVDS 通道? 意味着我需要配置哪个 LVDS 通道? 通道 A 或 B 取决于设计还是在某个位置指定?
5、假设我想连接双 LVDS pnales (意思是双链路)、如何配置 LVDS 通道? 意味着我需要同时配置通道 A 和通道 B 吗?
Jagan。