This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:解决方案检查:双通道 MIPI 输入和四通道 LVDS 输出

Guru**** 2549080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964639/sn65dsi84-q1-solution-check-2lane-mipi-in-and-4lane-lvds-out

器件型号:SN65DSI84-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI83-Q1

尊敬的团队:

您能否帮助查看以下解决方案是否可行? 2通道 MIPI DSI 输入和4通道 LVDS 输出。 分辨率为1280*480@60fps。

谢谢!

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    我认为应该可以-您也可以使用 SN65DSI83-Q1执行此操作。 您能否共享显示面板数据表?

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    感谢您的回复!

    下面是面板规格、请检查!

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    是的、这将起作用、您只需使用 SN65DSI83-Q1即可。

    此致、

    I.K.