This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:1588-TX/RX 的含义?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83640, DP83630, DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957874/dp83td510e-meaning-of-1588-tx-rx

器件型号:DP83TD510E
主题中讨论的其他器件:DP83640DP83630

有些 GPIO 引脚具有可选的1588 TX RX 功能(数据表第47页)。 此精确时间协议(PTP)是否相关? 在哪里可以找到有关它的详细信息?

感谢您的回答!

此致、Olaf A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olaf、

    1588 TX/RX 功能与 PTP 相关。 这是您可以阅读的 IEEE 标准。 但是、我不确定 DP83TD510是否支持 IEEE 1588。 让我咨询我的团队、明天我会回来。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olaf、

    您 提到的页面似乎有错误。  DP83TD510不支持 IEEE 1588 PTP、因此这些功能不应该在那里。 我是否可以询问您为什么需要支持 IEEE 1588 PTP 的 PHY?

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    感谢您的回答! µs 正在开发一个声学传感器系统、该系统需要时间同步、误差非常低、可用于方向查找(t_error_max < 10 μ s 是一个数字)。 您对采用 PTP (或类似产品)的备选单路并行以太网 PHY 有什么建议吗?

    此致、

    OLAF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olaf、

    您的应用需要哪些以太网 PHY 速度?

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    现在10Mbps 就足够了、但未来(+=3年) 100Mbps 就更合适了。 当然、将第二个输入到引脚兼容的 IC 中是非常好的。 ;-)

    它应该是 SPE。

    此致、

    OLAF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olaf、

    至此、我们没有任何符合您所有要求的 PHY。 但是,我可以建议以下备选方案:

    • DP83630和 DP83640提供 PTP 支持、但仅支持双绞线
    • 具有 IEEE 1588 PTP 功能的微控制器可与 DP83TD510E 结合使用

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    感谢您的回答!

    它没有解决我的问题、而是回答了我的问题。 ;-)

    和:希望数据表将经历必要的更正。

    此致、

    OLAF Albert