This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:设置关于 TPS25750EVM 上的 BQ25731

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750EVM, TPS25750, BQ25790, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963662/tps25750evm-setting-about-bq25731-on-tps25750evm

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25731TPS25750BQ25790BQ25713

您好、先生、

 我的客户获得了 TPS25750EVM、并开始调整有关板载 BQ25731器件的输出设置。

1.我们无法使用 Web GUI 调整 EVM 上的系统电压/电池电压?  但我们尝试修改 BQ25731的设置  

2.如果客户希望使用 BQ25731开始设计、他们是否可以使用 Web GUI 生成固件来立即控制 BQ25731?

此致、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    客户可以使用 Web GUI 对 TPS25750进行编程、然后对 BQ25731进行编程。  

    您当前是否在将 Web GUI 与 EVM 配合使用时遇到问题?

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

     我们使用 GUI 控制 BQ25731、但无法更改 SYS_PWR 上的输出电压。 我不会监控其 I2C 通信、也不确定在我们设置不同的电池输出电压时是否有任何变化。 我们只是想确认客户可以获得 BQ25731或 BQ25790/BQ25713的正确设置。 谢谢。

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    您是在尝试拉电流还是灌电流?  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

     我们将 TPS25750测试为 UFP/功率接收器。

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您可以在不进行任何调整的情况下为 TPS25750灌电流。 如果您尝试使用 BQ25731调节灌电压、则需要移除 D3和 D3并移除 J5上的跳线。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

     我们将在客户取回电路板后对其进行测试。 感谢你的善意帮助。

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、Gary!

    Emma