This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:VCC 斜升/斜降要求

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959037/tca9535-vcc-ramp-up-down-requirements

器件型号:TCA9535

您好专家、

您能否告诉我 Vcc 斜升/降规格的原因?

此外、如果 Vcc 上升/下降时间快于此规格、TCA9535如何工作?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muk-San、

    VCC 上升和下降的特性 可确保 TCA9535的正确初始化。 如果不满足这些条件、器件可能会初始化错误、其中寄存器不会设置为默认值。 超过最大值/分钟可能会导致 POR 失败。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Danny - San

    感谢您的回答!

    穆克