This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750 -申请 IBIS 模型

Guru**** 2926960 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3244C, TPS25750, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/965860/tps25750-tps25750---request-ibis-model

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:SN74CBT3244C

您能否共享 IBIS 模型进行仿真? (与 SN74CBT3244C 相同)

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    TPS25750目前没有 IBIS 模式。 您尝试对 PD 控制器的哪个方面进行建模? TPS25750是可配置的、因此其许多特性都可以通过器件编程进行更改。 评估器件不同功能的最佳方法是订购 TPS25750EVM。  

    谢谢、

    Emma