This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:通过 FPD Link III 在 ds90ub928q-Q1和 ds90ub929-Q1之间建立互连电缆的关键因素

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB929-Q1, DS90UB928Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/956928/ds90ub928q-q1-key-factors-for-the-interconnection-cable-between-ds90ub928q-q1-and-ds90ub929-q1-thru-fpd-link-iii

器件型号:DS90UB928Q-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB929-Q1

 您好、先生、

我是 Eric Li、来自 Advantech Co LTD 的 EE。

我正在准备制作一条长互连电缆的规范、以便通过 FPD Link III 桥接 ds90ub928q-Q1和 ds90ub929-Q1

由于电缆长度可能长达10米 或更长、我想了解所有关键因素、包括差分阻抗、插入损耗、线对内等

我得到的差分阻抗为100欧姆+/-15%、但无法获得插入损耗、线对内偏斜等规格。

您能在这方面提供帮助吗?

非常感谢!

李家祥

电子邮件:eric.li@advantech.com.tw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    对于长电缆传输、建议使用 ds90ub948/947进行长距离传输。 对于 UB928、它可以使用 Dacar535支持长达10m 的电缆、所需参数如下。

     SDD11差分回波损耗:~11dB

    SDD21 ->:~14dB

    3.内部偏斜->:

    100-300MHz:<250ps
    300-500MHz:<150ps
    500 - 1.5GHz:<100ps

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的回复!

    还提出了一些问题、

    问题1. 由于我们从 CPU 到 UB929的 HDMI 显示分辨率为1024x768、60Hz、

    基于这种情况、SDD11差分回波损耗、SDD21插入损耗和内部偏斜的规格是什么?

    问题2. ds90ub948/947是否与 ds90ub928/929引脚对引脚兼容?

    此致、

    李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    SDD11/SDD21是根据 HDMI 合规性请求设计的。

    不能、它们具有不同的视频 I/f、并且它们不兼容 P2P。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    Q1的分辨率更高、因为我们的 HDMI 显示分辨率从 CPU 到 UB929为1024x768、60Hz、

    基于此条件、对于 UB929和 UB928之间的 FPD 链路、SDD11差动回波损耗、SDD21插入损耗和内部偏斜的规格是什么?

    在 FPDLink 上, 显示条件1的运行速度和带宽将低于显示条件2,对吧? 如果是、条件1的运行速度和带宽是多少

    -显示分辨率#1 1024x768、60Hz HDMI 至 UB929、通过 FPDLink 传输至 UB928

    -显示分辨率#2 1280x720、60Hz HDMI 到 UB929、通过 FPDLink 传输到 UB928

    谢谢!

    此致、

    李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    FPD III 的通道规格统一适用于所有工作条件、我们没有基于特定视频参数的不同通道规格。  

    Steven、我想 Eric 要求提供 FPD III 通道规格、而不是 HDMI 通道规格。 您可以通过 E2E 私人消息与 Eric 分享吗?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    很抱歉、我们不推荐基于不同数据速率的通道参数、请使用以下数据作为最坏情况供您参考。  

     SDD11差分回波损耗:~11dB

    SDD21 ->:~14dB

    3.内部偏斜->:

    100-300MHz:<250ps
    300-500MHz:<150ps
    500 - 1.5GHz:<100ps

    此致、Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve 和 Casey、您好!

    了解并感谢您的支持:-)

    此致、

    李家祥