This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848T:加电问题

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958840/dp83848t-power-up-issue

器件型号:DP83848T

大家好、

我们的客户正在使用 DP83848TSQ、想要知道器件的加电行为(请参阅所附图像)是否正常。

它们为 DP838448TQ 提供3.3V +/-0.15V 电源。电压绝不会超过3.6V 的限值、如果不使用电源、则仅低于3.0V。 加电期间、电压介于0V 和3.3V 之间、持续时间最长为10ms。
从达到3.3V 开始、需要168ms、直到时钟和 MDC 开始振荡。

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    请参阅 数据表中的加电时序图5.1。 如图所示、POR 时需要时钟。

    此致、

    GET