This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926QSEVB:寻找现成的显示屏、以测试连接到926EVM 的925之间的输出

Guru**** 2771005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/959178/ds90ub926qsevb-looking-for-an-off-the-shelf-display-to-test-output-from-925-connected-to-926evm

器件型号:DS90UB926QSEVB

有人能否推荐现成的显示屏和电缆、以便连接到 EVB 的 LVDS 输出以进行链路测试

谢谢、

David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉、我没有任何面板和连接器。 如果您在阿里巴巴或 Panelook.com 上搜索、我想您可以找到一些。 您还可以通过使用示波器查看 HSYNC 和 VSYNC 来执行链路测试。  

    此致、

    Michael W.