This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR800:10G 模式和10G-KR 模式之间的差异

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/958172/ds100kr800-he-difference-between-the-10g-mode-and-10g-kr-mode

器件型号:DS100KR800

大家好 、

我们要检查 10G 模式和10G-KR 模式之间的差异?  配置 引脚21模式 电阻器 是否正常? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是模式引脚21用于在这两种模式之间进行选择。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、  

     这两 种模式之间有何区别? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    在 KR 模式下、器件在其线性区域中运行。 这意味着它的工作方式类似于模拟缓冲器。 在此模式下、训练信号通过器件-器件与这些图形无缝连接。 另一方面、在10GbE 模式下、器件在限制模式下运行。 这意味着器件的工作方式类似于数字器件、其中我们在输出端具有逻辑高电平或逻辑低电平。 在此模式下、训练模式不会通过器件。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    KR 模式似乎优于10G 模式。   那么、10G 模式的优势是什么? (我们  需要将  其配置为10G 模式的条件是什么?)。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    在某些具有高插入损耗的应用中、10G 模式可以更好地工作。

    此致、Nasser